ウェビナー:GaNのパワーを解き放つ

優れた電力密度を実現したいお客様に朗報です。EPCのEPC9159 DC/DCデモボードは、48V側に80VのEPC2619 eGaN® FET、12V側に40VのEPC2067を搭載した、1kW、48V/12V固定比コンバータです。コントローラモジュールEPC9528は、Microchip TechnologyのdsPIC33CK256MP503 16ビットデジタルマイクロコントローラを搭載しています。このソリューションのGaNテクノロジーは、17.5mm x 22.8mmの小さなフットプリントから、5,130W/in3の電力密度ですべての電力を出力します。
このウェビナーでは、こうした最先端技術を活用する方法をご紹介します。Microchipのデジタル電力変換アプリケーションエンジニアであるAndreas Reiterと、EPCのシニアアプリケーションエンジニアであるAlejandro Pozo Arribasが貴重な洞察を提供します。EPC9159デモボードを検証し、GaN FET技術の概要を詳しく説明します。デジタル制御の統合によるパフォーマンスの向上についても取り上げ、Q&Aセッションも用意しています。
この1時間のオンラインウェビナーは、米国中部夏時間2024年7月16日(日本時間7月17日午前0時)から開催されます。ウェビナーに当日参加できない方も、終了後に録画のリンクを送らせていただきますので、是非お申し込みください。
参加のお申し込みはこちらをクリックしてください。https://event.on24.com/wcc/r/4620981/BC23B2ED10B2C437BD433CF1E7F31F0E?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum