ウェビナー:積層型受動部品ラインアップ

効率的な回路設計において、コンデンサ技術は重要な役割を果たします。Kyocera-AVX Componentsは、すべてのコンデンサ技術を積層化することで、イノベーションを次のレベルへと導きます。しかし、なぜもっと大きなコンデンサを作らないのかと疑問に思われるかもしれません。このウェビナーでは、Kyocera-AVXのリードテクニカルアプリケーションエンジニアであるDaniel West氏が、積層コンデンサ設計の利点、アプリケーション、限界について深く掘り下げながら、その疑問にお答えします。

コンデンサの積層化は、小型化のためだけではありません。それは、性能、信頼性、そして設計の柔軟性を向上させるための手法です。単一の大型コンデンサは、インダクタンスの増加、熱問題、機械的ストレスといった課題を引き起こすことがよくあります。Kyocera-AVXは、積層化により、コンパクトなフットプリントでより高い静電容量を実現し、電気的性能と設計の汎用性を向上させています。

このウェビナーで学べること

  • 適切な技術の選択: セラミック、タンタル、フィルム、またはスーパーキャパシタ技術をアプリケーションに使用するタイミングについて理解を深めることができます。
  • Kyocera-AVXの製造能力:Kyocera-AVXがコンデンサの設計と生産の限界をどのように押し広げているかをご紹介します。
  • 積層による軽量化:大型の積層コンデンサが回路全体の重量をどのように削減できるかをご覧ください。
  • 限界とカスタムソリューション:積層の実用的な限界と、カスタムソリューションが必要になる場合について説明します。

さまざまな業界における用途

航空宇宙から自動車、産業用電子機器に至るまで、積層コンデンサはエンジニアが妥協することなくサイズ、重量、性能に関する厳しい要件を満たすことを可能にしています。

この洞察に満ちたウェビナーでは、次回の設計でコンデンサ技術について十分な情報に基づいた決定を下すための知識を習得できます。奮ってご参加ください。

日時:米国中部標準時2026年2月25日午前11時(日本時間2026年2月26日午前2時)

所要時間:1時間

参加登録はこちらから。イベント終了後、いつでも完全版録画を受け取ることができます。

https://event.on24.com/wcc/r/5190184/2AFB889B17AFD3151AB6BA2F15FB8B5F?partnerref=blog

著者について

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum