サージプロテクタと回路ブレーカの違いを理解しよう

電化製品にはさまざまな保護技術がありますが、最も一般的なものはサージプロテクタと回路ブレーカの2つです。この2つの重要な安全部品の違いを探ってみましょう。

サージプロテクタ

サージプロテクタは、コードや電化製品が定格電圧を超えたときに発生する電圧スパイクから電化製品を保護します。電圧スパイクは、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。AC ConnectorsのPSROT-072のような電源タップによく見られるサージプロテクタは、コンピュータ、テレビ、エンターテイメントシステム、オフィス機器の保護に最適です。電圧スパイクは、しばしば雷雨や送電線のダウンによって生じます。州や地域の規制で義務付けられているわけではありませんが、貴重な電子機器を保護するためにサージプロテクタを強く推奨します。

回路ブレーカ

一方、回路ブレーカは、家庭、アパート、職場の電気パネルに設置が義務付けられている安全装置です。その主な機能は、過熱や火災の原因となる回路の過負荷を防ぐことです。過負荷は通常、1つの回路で多くの電化製品が動作する場合や、故障した電化製品が必要以上の電流を流す場合に発生します。AC Connectorsの回路ブレーカで保護されたアダプタは、さらなる安全性を提供します。これらのアダプタには、過負荷時に飛び出す赤いリセットボタンが付いています。不具合が解消した後、ボタンを押し込むだけで運転を再開できるので、メインの回路パネルに行く手間が省けます。

AC ConnectorsのAC WORKS® L2130Pロック式延長コードには、GFCI回路ブレーカで保護されたコンセントが装備されています。(画像提供:AC Connectors)

両者の比較

サージプロテクタと回路ブレーカはどちらも保護を提供しますが、対応する問題は以下のように異なります。

  • サージプロテクタ:電圧スパイクからの保護
  • 回路ブレーカ:過電流(アンペア)を管理することで回路の過負荷を防ぐ

これらの違いを理解することで、電化製品をより適切に保護し、家庭や職場の安全を確保することができます。

サージプロテクタ、回路ブレーカ、その他の製品に関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。お客様の電気安全ニーズに最適なソリューションを見つけるお手伝いをいたします。

著者について

Image of AC Connectors

AC Connectors is a U.S. based company founded in 2015. In a few short years, they built a reputation being one of the best in the power connections market. AC Connectors offers customers over 600 AC WORKS® brand products designed to help meet their needs. They offer specialized Marine Shore, RV/Camping, Trailer, Generator, Hospital Grade, and IT/CPU server quality cords and adapters.

More posts by AC Connectors
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum