タップツーオープン:PZT圧電セラミックスがスマートアクセスシステムを実現
自動車業界は、物理的なスイッチを排除する時代に向かっています。フロントトランクや隠しドアハンドルシステムは、ハンドル操作ではなくシンプルなタップ操作へと変更されています。この変化は単なる美的嗜好以上の意味を持ちます。たとえば、食料品を抱えているだけでなく、両手がふさがり、この冬の天候で指が硬くなっている状況で車のドアを開ける場面を考えてみてください。
非接触または半接触の相互作用は、ノックセンサによって提供されます。この技術は、モダンな外観と優れた実用性を融合させたソリューションです。このシステムは、繰り返し使用することで摩耗する機械式スイッチよりも耐久性に優れています。さらに、複雑な電子タッチパネルよりもコストを抑えられます。最も重要な点は、習得する必要がなく自然に受け入れられる、直感的なユーザー体験を提供することです。
この技術は、バックグラウンドノイズを拾うことなく、意図的なタップを拾うという原理で動作します。意図的なノックと、通常運転時に自動車に影響を与える無数の振動を区別できる優れたシステムが求められます。そこで重要になるのが、先進技術を駆使したセンシングです。
図1:簡単なタッチで車のドアのロックを解除できるなど、デザインの簡素化と美観の向上を実現します。(画像提供:BeStar Technologies)
ノックセンサの役割
振動波の検出
指が金属やカーボンファイバのパネルを叩くと、機械的な波が発生します。この波は材料の性質に応じて異なる速度で材料内を伝播します。波自体は目に見えませんが、検出可能なエネルギーを伝達します。センサの役割は、この非常に微弱な機械的信号を受信することにあります。指によるタップで生じる波は、他の振動とは大きく異なります。その周波数成分、振幅、持続時間は固有の特徴を形成します。パネル背面に設置されたセンサは、直接的な機械的結合によってこのような波を拾います。パネル自体が伝送媒体となり、タップ信号がセンサの位置に伝送されます。
異なる材質は、それぞれ異なる特性を持つ振動を伝達します。金属パネルは機械波の優れた伝導体です。カーボンファイバなどの複合材料は異なる音響特性を有します。センサシステムは、自動車内のあらゆる形状・材質において信頼性を確保するため、これらの差異を考慮する必要があります。
信号特性の識別
自動車は常に多様なソースからの振動にさらされています。たとえば、外装パネルに当たる雨滴、自動洗車機の高圧水噴射、サスペンションシステムを介して伝わる路面からの衝撃、ボディパネルを揺さぶる風などです。これらはそれぞれ、意図的なタップと同じような機械波を発生させます。
センシングソリューションの要となるPZT圧電セラミックス
チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)は、ノックセンサを実用化する材料です。PZTは圧電特性を持つ材料の1種です。機械的ストレスが材料の結晶形成を歪ませると、電気電圧が発生します。一方、電圧を印加すると機械的変形が生じます。
このような変換は瞬時に行われます。機械的入力と電気的出力の間にタイムラグはありません。その効率は極めて高く、ミリニュートンで測定される小さな機械的圧力でも、測定可能な電圧を発生させます。この感度により、PZTは自動車材料の複数層を通した指のタップを検知するのに理想的な材料となります。
この材料の特性は、化学組成を制御することで精密に調整することが可能です。鉛、ジルコニウム、チタンの比率を変えることで、異なる圧電係数、温度安定性、機械的特性を有するセラミックスを得ることができます。
スマートインタラクションシステムにおけるPZT圧電セラミックスの4つの主な利点
- 超高感度 - PZT圧電セラミックスセンサは、重量のある自動車パネルや内装パネルを通したノックを検出するために使用されます。一般的な自動車のドアには、外板、構造補強材、防音材、内装材といった構成部品があります。これにより、数センチメートルの厚さを持つ構造が形成されます。機械的振動はこれらの層を通過する際に消滅しますが、PZTセンサは十分な信号を受信し、信頼性の高い測定を実現します。この高感度は、材料の基本特性に起因しています。
- パッシブセンシングによるゼロパワースタンバイ - PZT圧電セラミックスはパッシブタイプのセンサデバイスです。機械的な入力が加わると電力が供給され、電気信号を生成するため、外部電源を必要としません。この特性は、自動車アクセスシステムのパワーバジェットを変更するために使用できます。従来の電子センサは、入力を監視している間中、電流を消費します。 PZTセンサはタップの瞬間まで通電されることはありません。
電気自動車にとって、これはとても重要なことです。スタンバイ電流を1ミリアンペアでも節約できれば、バッテリ上がりを起こさずに自動車を長期間放置できます。PZTベースのシステムは、スタンバイ時に電流をほとんど消費しないため、充電間隔が長くなります。センサに必要な電力は、PZT出力を分析する信号処理エレクトロニクスにのみであり、これらの回路は極めて低電力のスリープモードにすることができます。
- 小型化と目立たない設置 - PZTセラミック素子は非常に薄い形状(多くの場合1ミリメートル未満)で提供されます。そのため、パネル背面に設置する際、目に見えるような膨らみやカットアウトを作る必要がありません。センサは目立たず、自動車内の外観デザインを維持することができます。
小型のため、設置の柔軟性もあります。エンジニアは工業デザイン上の制約なく、機械的結合に最適な位置にセンサを配置できます。複数のセンサをパネル上に分散して配置することで、より広い作動領域を作ったり、場所に特化したコマンドを出すことができます。
- 広い温度範囲と温度安定性 - 自動車は過酷な条件下で使用されます。極寒地では冬季の気温がマイナス104°Fに達する一方、夏季の日照下では濃い色のパネルが176°F以上に高温化することがあります。この全範囲にわたって一貫した性能を発揮する自動車グレードのPZT配合があります。圧電効果は極端な温度でも存在しますが、その大きさは変化します。信号処理エレクトロニクスの温度補正アルゴリズムは、気象条件に左右されることなく感度が一定に保たれるよう、残存する変動をカバーします。
コアアプリケーションのシナリオ分析
- 自動車フロントトランク(フランク) - 電気自動車では、従来の自動車がエンジンを収容する前部に収納スペースが配置されることが多くあります。このフロントトランクを開けるのは現実的な課題となります。ユーザーは買い物袋や荷物などで両手がふさがった状態で接近することが頻繁にあります。ボタンやキーフォブに手を伸ばすのは不便です。タップツーオープンシステムは、この課題をスマートに解決します。ユーザーが膝や足でフロントパネルを軽く叩くと、複合材または金属製のフードを通してセンサがこのタップを検出します。制御システムは、認可されたキーフォブの接近を確認し、電子ラッチを作動させて収納スペースを開きます。すべての操作は1秒以内で終わり、手を使う必要もありません。
-
隠しサイドドア - フラッシュドアハンドルは、空力効率を向上させ、すっきりとした視覚的ラインを作り出します。自動車がロックされると、ハンドルはドアパネル内に完全に収納されます。これにより、ユーザーがどのように乗車リクエストを行うのかというインターフェース上の課題が生じます。
従来のソリューションでは、手の近接を検出する静電容量式タッチセンサを使用していました。これらはうまく機能しますが、雨や洗車による誤作動を避けるために慎重な調整が必要です。PZTノックセンサは、別のアプローチを提供します。ユーザーは、ドアパネルの指定領域をタップします。センサがこのパターンを認識し、ハンドルを伸長させるようコマンドを出します。
このアプローチは、キーレスエントリシステムとうまく組み合わせることができます。
- スマート家具と金庫 - この技術は自動車用途にとどまりません。ミニマリストの家具デザインは、目に見えないインターフェースから恩恵を受けます。取っ手が見えないキャビネットの扉は、すっきりとしたラインを保ちます。タップするとマグネットラッチが開き、内部へアクセスできます。これは、美観が最優先される高級住宅設備には特に効果的です。
セキュリティアプリケーションも恩恵を受けます。外部に鍵穴のない金庫は、明白な攻撃ポイントがありません。所有者だけが知る特定のリズムをタップすると、PZTセンサがこのパターンを検出し電子ロックを解除します。このアプローチは、従来のコンビネーションロックを補うことも、置き換えることもできます。
まとめ
PZTノックセンサは、デザインの美観と操作の利便性の両立を実現します。従来のスイッチが抱える機械的な摩耗か所を解消します。ユーザーが説明なしで理解できる直感的なインターフェースを提供します。工業デザインの意図を維持したまま、目に見えない統合を可能にします。
技術は成熟し、信頼性は従来のソリューションと同等か、それ以上となりました。コストが下がり、高級車だけでなく、主流の自動車プラットフォームでも実現可能になっています。自動車メーカーが競争の激しい市場で差別化を図る中、スマートエントリシステムは、顧客に喜ばれる具体的な価値を提供します。
高性能PZTセンシングソリューションは製品価値向上の鍵となります。この技術は、以前のアプローチでは不可能だった機能を実現します。より直感的で洗練されたヒューマンマシンインターフェースへの移行をサポートします。自動車が高度化し、ユーザーの期待が高まるにつれ、PZTベースのセンシングは、記憶に残るユーザー体験を生み出す上で、ますます中心的な役割を果たすようになるでしょう。
BeStar Technologies, Inc.の技術・製品詳細については、次のリンクをクリックしてください。https://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIEIFMDKAXAhgJwAQBUEGMALAOwHsAbUgcwEsEBnQGH%2BsBJY-AOhAF0BfIA
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum