HUBER+SUHNERは、IC市場における接続性の課題を解決
私たちの生活は変化しており、社会のニーズはデータ集約的なネットワークを必要としています。AI(人工知能)クラスタとニューラルネットワークは、複雑な問題を解決する機械学習アプリケーションを強化します。底知れぬデータの保存と処理タスクに対応するデータセンターアーキテクチャが、ソーシャルネットワークを支えています。高度なコンピューティングの必要性は高まり続けています。これらのことは議論の余地がなく、誇張でもありません。人間として、私たちはつながり、協力し、創造することを求めています。
このような社会的トレンドは、新しいネットワーキングデータ伝送ソリューションを開発する上で、エンジニアリング上の大きな課題を生み出しています。事実上すべての工学部の学生は、ムーアの法則という概念を教えられています。この法則は、2年ごとに集積回路(IC)あたりのトランジスタが倍増するという、IntelのGordon Mooreの観察結果を表しています。この仮説を、将来を見据えた問題の文脈に外挿することはできるでしょうか?ICの演算能力が高まるにつれ、その設計・開発サイクルにも革新的なソリューションが求められるようになるでしょう。
ある年代の人なら思い出すかもしれませんが、コンピュータや周辺機器がキロビット単位のデータ転送速度をサポートしていた時代がありました。さらに最近では、こうしたデータ集約型ネットワークを最先端のICで大規模にサポートするために、テラビットのデータ伝送が話題になっています。もちろん、このような技術革新には、高帯域幅の高忠実度マイクロ波接続ソリューションによって行われる正確なデジタル送受信操作など、エンジニアリング上の難題があります。HUBER+SUHNERでは、高速半導体の開発および製造に伴う実用的なテスト課題に焦点を当てています。
今日と明日のネットワークを構築するために、ICは高いレベルの性能で設計され、テストされ、検証される必要があります。このことを念頭に置いて、市場の課題解決に役立つ相互接続ソリューションを常に設計しています。課題としては、低ジッタでのビットレート測定タスクや、テストセットアップからのノイズ導入などがあります。そのため、IC OEM(相手先商標製品製造業者)は、テスト作業に効果的に対応できる広帯域マイクロ波周波数ケーブルとコネクタを必要としています。IC OEMは、テストセットアップから信頼性と再現性のある性能を必要とします。また、低振幅の信号が業界で利用可能なテスト機器やサブシステムのテスト回路に効果的に到達するためには、テストシステムを介した信号減衰を最小限に抑えることが重要です。これはHUBER+SUHNERが得意とする分野の1つです。
SucoflexTMブランドの高性能・低損失マイクロ波ケーブルは、110GHzまでのさまざまなオプションをご用意しています。お客様のご要望に応じて、短いリードタイムで長さやコネクタの選択が可能です。MXP、MXPM、新製品のMXPDなど、HUBER+SUHNERの斬新で業界をリードするマルチ同軸チャンネル相互接続インターフェースと組み合わせて使用することで、これらの高密度コネクタはお客様に優れた価値を提供します。
SF104/11SMA/11SMA/1000MMは、SucoflexファミリのSMA - SMA同軸ケーブルアセンブリの1例です。(画像提供:HUBER+SUHNER)
さらにHUBER+SUHNERは、多様なアプリケーションの実装において製品自体の性能特性を最大限に引き出すために、エンジニアリングの専門知識でパートナーを日常的にサポートしています。
(画像提供:HUBER+SUHNER)
DigiKeyはHUBER+SUHNERの信頼できるパートナーとして、お客様がプロジェクトのマイルストーンを滞りなく達成できるよう、これらの既製ソリューションの多くを短納期で提供しています。よく言われるように、「時は金なり」です。必要なときに必要な製品を入手し、データレートを高速化して、設計サイクルを短縮しましょう。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum