プログラム可能スイッチを使った設計

プロジェクトの個々のコンポーネントを選択する際には、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)、具体的には各スイッチがどのように設計に組み込まれるかに特段に注意を払う必要があります。スイッチ設計周りの条件を慎重に最終製品に落とし込むことで、設計者は意図した目的を確実に達成し、操作が簡単で簡潔なデバイスを実現することができます。

プログラム可能なHMIを組み込んだ設計

今日のデバイスは機能と設計のバランスをとる必要があり、ユーザーの所作に大きな影響を与えることなく、ユーザーの使用感覚を向上させることができます。優れた設計はユーザーには見えないものですが、それはデバイスを直感的に使えるようにする機能と設計の間にあるスイートスポットです。ユーザーと技術の間に、妥協は必要ありません。

このように、今日ではより多くの設計者が、ユーザーがシームレスな感覚で使える追加機能を提供するプログラム可能なHMIの恩恵を受けることができます。プログラム可能なインターフェースはユーザーフレンドリーで、オペレータのトレーニングが少なくて済みます。

多くのデバイスに、一様のユーザーインターフェースと機能が求められています。プログラム可能なHMIにより、設計者は多くのデバイスで使用できる1つのユーザーインターフェースの作成が可能になります。設計者はまた、プログラム可能なインターフェースを使用してオペレータの選択を制御し、デバイスに損傷を与える可能性のあるエラーを防止します。

プログラム可能スイッチは、キーキャップに小さなグラフィックディスプレイを組み込んでいます。ディスプレイはいつでも変更できるので、エンジニアは動的なデバイスを作成できます。変化する機能を変更して対応するこの能力により、設計がシンプルになり、オペレータのミスを減らすことができます。

プログラム可能スイッチのアプリケーション

プログラム可能スイッチには、NKKSmartDisplay™製品群をはじめ、多くのアプリケーションがあります。

(画像提供:NKK Switches)

多くの場合、プログラム可能スイッチは、放送、軍事/航空宇宙、医療、食品サービス、その他の自動化アプリケーションなど、高ストレス環境、高速環境、またはリアルタイム環境でのユーザーエラーを減らすことができます。

プログラム可能なスイッチは、機器オペレータとデバイスとの橋渡し機能を提供し、環境の中で気が散ったり、動揺することがあっても、必要なときに迅速な意思決定ができるようにします。その結果、プログラム可能スイッチは、ユーザーが複雑な複数の決定操作を実行し、タスクを正しく完了させる能力に劇的な影響を与えることができます。

変幻自在のフルモーション動画、アニメーションシーケンス、グラフィック、および英数字を表示する機能により、特にペースの速い重要な環境で、目の前のタスクに対する混乱を劇的に減少させることができます。

NKKのお客様は、SmartDisplaysを使用して、何百もの設計でプログラム可能なヒューマンマシンインターフェースを作成してきました。これらのスイッチのユースケースは、デバイス自体と同様に中身が大きく異なります。

(画像提供:NKK Switches)

プログラム可能スイッチの選択

プログラム可能スイッチはグラフィックディスプレイに関して、LCDとOLEDの2つの主流のオプションがあります。

正しいプログラム可能スイッチの選択は、デバイスに何が求められているかによってアプリケーションごとに異なります。そのためには、サイズ、コントラスト、明るさ、消費電力、環境、視野などの仕様を評価する必要があります。

目的は、そのアプリケーションに最も適したプログラム可能スイッチ技術を決定することであり、同時に、消費電力と機能性のバランスを可能な限り低コストで実現する方法を模索することです。

まとめ

プログラム可能スイッチを設計または選択する際に、エンジニアが考慮しなければならない多くの考慮事項とオプションがあります。そして、このようなインターフェースがインターフェース設計プロセス全体の重要な要素であることを知っていると、エンジニアによっては圧倒されてしまうこともあります。また、スイッチは実際にユーザーと接触し、機械が達成しようとしているプロセスを制御するコンポーネントであるため、おそらくこれは設計の中で最もエキサイティングな局面かもしれません。

目的に合ったアプリケーションでプログラム可能ソリューションを使用することで、中断が許されないミッションクリティカルなスイッチに「NO」のサインが貼られていても、ユーザーエラーを防ぐことができない場合があるという状況をなくすことができます。その代わりに、エンジニアは動的にプログラム可能スイッチを活用して設計を簡素化し、プロセスを合理化し、オペレータのミスを減らし、機器オペレータとその決定が影響を与えるオペレータの安全性を高めることができます。

SmartDisplay製品のラインアップについては、NKKスイッチの製品ハイライトをご覧ください。

SmartDisplayリソースおよびHMIソリューションのウェブページにアクセスして、ホワイトペーパーの全文をダウンロードし、NKK Switchesの詳細をご覧ください。

著者について

More posts by NKK Switches
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum