適切な調達パートナーによって開発期間を短縮する方法と、それが重要な理由
今日、電子部品の調達はかつてないほど困難になっています。製品のライフサイクルが短いため、需要の高い電子機器の開発期間を短縮することは、収益性を維持するために非常に重要です。
入手困難な半導体チップを含む部品を調達できる適切なサプライチェーンパートナーを選択することは、解かなければならないパズルの不可欠なピースです。しかし、適切な調達パートナーを選択するには、必要な部品を入手できること以上に重要なことがあります。
トレーサビリティ、アカウンタビリティ、堅牢なテクノロジーソリューションがすべて揃っている統合サプライチェーンにより、チームのストレスが軽減し、開発期間が短縮され、顧客満足度が向上します。
EDIやAPIソリューションによるM2M接続で、サプライチェーンを動かし続ける
M2M(マシンツーマシン)接続により、在庫追跡、出荷、部品調達のためのデータ入力作業で人手を省くことができます。これにより、効率と正確性が向上するので、開発期間が短縮され、競合他社に差をつけることができます。
アプリケーションプログラミングインターフェース(API)は、注文追跡、製品情報、サポートなど、サプライチェーンの重要な要素への効率的なアプローチを提供します。同様に、電子データ交換(EDI)ソリューションも複数の企業間のコミュニケーションを効率化し、以下などの情報をシームレスに伝送します。
- 発注書
- インボイス
- 変更依頼
ここでもやはり、ヒューマンエラーの可能性を減らすか排除することで、正確性と適時性を向上させ、ワークフローを効率化することができます。APIソリューションかEDIソリューションか、あるいはその2つの組み合わせのいずれが貴社にとって最適かは、必要とする機能と、サプライチェーンパートナーが好むプラットフォームによって異なります。

プロセスの効率化を支援するモバイルリスト統合管理ツール
高機能なリスト管理ツールMyListsを使えば、お見積もり作成から必要部品の調達まで、リスト管理を簡単に行うことができます。この強力なリスト管理ツールは、DigiKeyおよびサードパーティの品目を含む部品表(BOM)の管理を可能にするもので、材料、ライブ価格設定、品目の在庫状況、および見積もり機能を統合しています。
さらに、Assembly Controls(アセンブリ制御)機能により、元のリストを変更せずに、リストを「任意の数量」倍にすることができるため、生産ロット用の発注が容易になり、開発期間が大幅に短縮されます。
消耗品の計算では、紛失または破損した部品を交換するための計画的な超過分が考慮されるため、部品が不足する心配がなく、プロジェクトを予算内に収め、かつ予定通りに完了することができます。
在庫ロスを最小化する部品追跡
製品が輸送中になくなったり倉庫に置き忘れたりしてサプライチェーンの中で姿を消すのは、珍しいことではありません。DigiKeyのカットテープストリップには汎用的な部品追跡IDが付いています。これにより、製品に関する重要な情報や、プロジェクトにおける製品の役割を簡単に追跡することができます。
これらのストリップには、メーカーの品番、DigiKey独自の品番、客先参照品番、メーカー、部品の商品概要、製品の製造日とロット、製造国のほか、発注番号、インボイス番号、客先発注番号、製品固有の品目番号が記載されています。
このような情報があるということは、一度袋から出したカットテープ製品を見失うことがないということです。つまり、部品の紛失や不足による生産中断が発生することもなく、生産工程を早く進めることができます。
新製品の開発期間を短縮できる外部委託設計サービス
革新的な製品を開発するということは、開発期間の長期化という問題が発生することを意味します。アジャイルアプローチとは、テスト、失敗、再テストを厭わないことであり、新しい技術分野を開拓するときにしばしば有効です。しかし、「経験者」である設計サービスプロバイダは、その習熟時間を大幅に短縮することができます。設計サービスプロバイダは、研究・開発・設計の過程でよく起こる課題を認識しており、それらの課題に対する再現可能な解決方法を発見してきています。
もちろん、革新(イノベーション)とは新しい領域を開拓することですから、設計チームはプロジェクト特有の問題に直面することになります。しかし、しかし、実績のあるシステムとプロセスを使ってさまざまなプロジェクトを経験している設計チームは、これまで想像もしなかったもの、ましてや生産されたことのないものを作る場合でも、開発期間を大幅に短縮することができます。
適切なサプライチェーンパートナーとともに開発期間を短縮する方法
障害が多いと、開発期間が長引いたり、製品が店先や顧客の前に並ぶのを妨げる可能性さえあります。在庫エラー、追跡の課題、さらには設計段階での難題によって、プロジェクトが予定より遅れてしまうこともあります。
競合他社に勝ち、キャッシュフローを改善し、顧客満足度を高めるには、開発期間を短縮することが欠かせません。DigiKeyには、開発期間を短縮し、業界をリードし続けるために必要なツール、テクノロジー、チームが揃っています。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum