ソリッドステートリレーを選択する際に技術者が考慮すべき一般的な設計パラメータについて
DigiKeyの北米担当編集者の提供
2025-10-08
ほとんどの現場におけるソリッドステートリレー(SSR)の問題は、多くの場合、設計パラメータの不適切な選択に起因します。SSRを選択する際に考慮すべき4つの重要な設計パラメータは、熱管理、スイッチングタイプの選択、定格電流の理解、過電圧保護です。この記事では、これら4つの設計パラメータについて詳しく解説し、LittelfuseのSSR 製品とそのバリエーションが、これらを最適な手法で実現する方法を説明します。最終的に、LittelfuseのSSRが試験を通じて優れた耐久性を発揮することを実証します。
さまざまな負荷アプリケーション向けのSSRスイッチングタイプ
暖房システムは、予期しない電磁妨害を引き起こし、適合性試験の不合格につながることがあります。モータ制御アプリケーションでは、応答時間が遅い場合があります。これらの問題には通常、同じ単純な原因があります。技術者が、そのアプリケーションに対して不適切なSSRスイッチングタイプを選択したためです。
電気負荷の種類が異なれば、スイッチング方法も異なります。発熱体などの抵抗負荷は、電流がゼロからスムーズに流れ始める場合に最適な動作を示します。この方法により、電圧過渡現象や電磁ノイズを防止できます。
モータなどの誘導負荷は異なります。モータは、交流(AC)波形の位置に関わらず、迅速なスイッチング応答を必要とします。これは、誘導回路の特徴であるモータ内の電流と電圧の固有の位相関係によるものです。
これらの異なる負荷の電気的特性は、全く異なるスイッチング要件を生み出します。誤ったスイッチングタイプを使用すると、技術者がシステムで直面する問題を引き起こす可能性があります。図1は、抵抗負荷と誘導負荷にそれぞれ適した現象であるゼロクロスターンオンとランダムターンオンを示しています。
図1:異なるスイッチングモードの導通タイミング(緑色領域)を示す電圧波形。ゼロクロススイッチングは過渡電流を最小限に抑え、瞬時スイッチングは時間的制約のあるアプリケーションに即時対応します。(画像提供:Littelfuse)
このミスマッチは複数の問題を引き起こします。電圧過渡現象は精密電子機器を損傷し、電磁干渉はコンプライアンスの問題から高額な再設計を必要とします。機器の寿命が大幅に短くなり、システム性能が予測できなくなります。
ほとんどのSSRメーカーはこの問題解決に協力していません。彼らは汎用的なスイッチングオプションを提供するのみで、アプリケーションガイダンスはほとんど提供されません。これは技術者が複雑な負荷適合性を独自に解明しなければならないことを意味します。結果として、試行錯誤によって、有効な方法を探し出すことになります。これによりプロジェクトが遅延し、コストが増加します。
Littelfuseは、IXYSの半導体とダイレクトボンディング技術を使用し、負荷特性に合わせて特別に設計されたアプリケーションに適合したスイッチング技術を提供しています。SRP1-CBAZH-050NW-NやSRP1-CRAZHx-050TC-Nのようなゼロクロススイッチングモデルは、AC電圧のゼロクロスで正確にスイッチングすることで、電気的過渡現象を除去します。これらのモデルは、電磁干渉を最小限に抑えながら、600VACで24kWまでの暖房システムを制御するのに適しています。
図2:左からLittelfuseのSRP1-CR、SRP1-CB、およびSRP1-CB...F SSRです。(画像提供:Littelfuse)
即時応答が求められるモータおよび誘導性負荷用途向けに、SRP1-CBARH-050NW-NおよびSRP1-CLRH-050TC-Nを含む瞬時スイッチングモデルは、制御信号を受け取ると瞬時に起動します。これらの大電力産業用オートメーションにおける困難なモータ始動特性に対応します。この用途に特化した技術アプローチにより、初期設置時から信頼性の高い性能を発揮します。図2は、LittelfuseのSSRの各種バリエーションを示します。
定格電流ガイドラインと安全マージン
メーカーのデータシートに従っているにもかかわらず、技術者がSSRを常に過小選定してしまうのはなぜでしょうか。実験室での仕様と実際の動作条件との間に乖離が生じているためです。
定格電流は、一見単純明快に見えます。しかしその後、技術者は問題に直面します。発熱体はコールドスタート時に公称電流の1.4倍の電流を消費し、周囲温度が+40°Cという定格基準値を超えることがあるためです。このシナリオでは、大幅なディレーティングが必要となります。また、不適切なワイヤサイズの選定は電流容量をさらに低下させます。これらの要因が複雑な仕様環境を生み出しています。容量不足の部品は早期に故障します。過大サイズのユニットはコストとパネルスペースを無駄にします。
ほとんどのSSRサプライヤは、最小限のアプリケーション環境しか提供しない基本的な定格電流を示すため、この問題をさらに複雑にしています。技術者は動作前提条件、安全マージン、実環境でのディレーティング係数を理解せずにデータシートの数字をそのまま使用してしまいます。この問題により、高コストな試行錯誤による解釈が強制され、プロジェクト遅延を招くとともに、当初から適切なガイダンスがあれば防げたはずの部品故障を頻繁に発生させます。
|
図3:LittelfuseのSSR設計ガイドラインでは、加熱アプリケーション向けに20%のディレーティング係数を示しています。電力値は、標準AC電圧における各SSR定格の最大安全ヒータワット数を示します。(画像提供:Littelfuse)
Littelfuseは明確な仕様により詳細な定格電流のガイダンス(図 3)を提供し、推測による判断をなくします。
- SRP1-CRAZL-010TC-Nような10Aモデルは、8Aのヒータ電流を安全に処理し、960W~4.8 kWまでのアプリケーションを可能にすると同時に電気環境向けの統合型過電圧サプレッサ(TVS)保護を提供します。
- SRP1-CBAZL-025NW-Nのような25Aバージョンは、20Aの負荷に対応し、暖房用途向けにゼロクロススイッチングで2.4kW~12.0kWのシステムをサポートします。
- 50Aユニットは40Aアプリケーションを制御し、4.8kW~24.0kWまでの機器に電力を供給します。
各仕様には、75~80%という低めの利用率と詳細な温度ディレーティングデータが含まれており、インテリジェントな熱および電気的ストレス管理が寿命延長につながることを実証しています。
電圧スパイクおよび電気的過渡現象からの保護
電気的過渡現象は産業環境では頻繁に発生します。その例としては、電力線を通る雷サージや、モータのスイッチング動作中に発生する逆起電力などがあります。また、送電網の障害も1200Vを超える電圧スパイクを発生させます。これらの事象はそれぞれ数マイクロ秒しか持続しませんが、SSRやそれに接続された他の機器に損傷を与える可能性があります。時間の経過とともに、多くの小さな過渡現象による累積的な損傷が部品を破壊し、最終的に生産を停止させる可能性があります。
従来のアプローチでは、外付けのサージ保護デバイスが必要であり、その結果、追加のパネルスペース、複雑な配線、および複数の保護レベル間の慎重な調整が必要となります。多くのSSRサプライヤは、保護機能が組み込まれていない基本ユニットしか提供していないため、技術者はサージ抑制システムを個別に設計する必要があります。しかし、外部保護装置は追加接続による故障箇所を増やし、寄生インダクタンスや応答遅延により十分な速さで反応しない可能性があります。
図 4:オプトカプラ絶縁、トリガタイミング制御(ゼロクロスまたは瞬時)、および双方向ACスイッチング用の逆並列サイリスタ出力構成を示す内部機能ブロック図。(画像提供:Littelfuse)
Littelfuseは、SSRハウジング内にSMBJシリーズTVSダイオードを直接組み込んだSRP1-CRシリーズを通じて、統合型保護を提供しています。図4は、この統合保護手法を可能にするオプトカプラ絶縁とトリガタイミング制御を示す内部機能ブロックを示しています。このコンポーネントレベルの保護機能はナノ秒以内に応答し、損傷が発生する前に900~1200VPKの電圧スパイクをクランプします。
暖房システム向けSRP1-CRAZH-050TC-Nやモータ制御向けSRP1-CRARH-050TC-Nなどのモデルは、特定用途に最適化された過電圧保護機能を内蔵しています。これらは、逆起電力過渡現象が一般的な脅威となる可変周波数ドライブ装置を使用する電気的に過酷な環境に最適です。
統合設計により、回路の必要な位置に正確に保護機能を配置しながら、外付け部品を削減します。このアプローチは、保護機能のない代替品と比較して信頼性が向上しており、電気的過渡現象から完全に保護されます。
熱放散および温度制御ソリューション
多くの技術者は電気的な仕様に注目しますが、SSRの実際の寿命は熱設計によって決まります。動作中の発熱は、接合温度が安全限界を超えるまでは対処できるように見えます。半導体の劣化は静かに始まり、結果として性能が不安定になります。
課題は小さなところから始まります。ほとんどのアプリケーションは標準の+40°C定格基準を超えて動作しており、仕様書に記載されているものの強調されていない電流ディレーティングが必要となります。熱界面の不均一性が生じます。これはペーストの塗布が雑であること、ヒートシンクのサイズが不適切であること、および周囲の空気流が悪いことが原因です。一見単純に見える熱管理の課題が、複雑な技術課題へと変わり、大きなコスト影響を伴うことになります。
LittelfuseはSRP1シリーズを通じて、熱制御のあらゆる側面を統合した完全なソリューションとして、統合型熱管理を提供しています。あらかじめ取り付けられたサーマルパッドにより、取り付け時のばらつきを無くすと同時に、煩わしいコンパウンドを使用しなくても安定した熱伝導を実現します。IXYSの半導体技術とダイレクトボンディング技術により、標準的な部品と比較して、熱放散特性が向上しています。詳細な熱ディレーティング曲線により、あらゆる動作条件に合わせてヒートシンクを正確に選択することができます。
図5:周囲温度およびヒートシンク熱抵抗(°C/W)に基づく負荷電流制限。高温の産業用アプリケーションにおける熱故障の防止に不可欠です。(画像提供:Littelfuse)
図5は、さまざまな熱問題における負荷電流と周囲温度の曲線を示しています。SRP1-CBAZH-050NW-NやSRP1-CRAZH-050TC-Nなどの50Aモデルは、適切な0.7°C/Wのヒートシンクを使用することで、+50°Cまで全電流容量を維持します。+40°Cの環境温度で1.5°C/Wのヒートシンクを使用しても、35Aの容量を維持します。これにより、高温の産業環境におけるヒータ制御などの用途に最適です。
試験結果と性能検証データ
独立した比較試験により、Littelfuseの性能主張は実証されています。定格電流の2倍で同一の75万サイクルの耐久試験を実施した結果、LittelfuseのSRP1シリーズは主要な競合他社3社を大幅に上回る性能を示しました(図 6)。Littelfuseの製品は全試験サイクルを完遂したのに対し、競合他社製品はそれぞれ20万サイクル、13万サイクル、6万サイクルで故障しました。競合他社3社は、安全上のリスクをもたらす壊滅的な半導体の破壊を経験しました。
図6:耐久試験後のSSR内部損傷の視覚的比較。上部カバーを取り外し、詳細な故障モードを示しています。(画像提供:Littelfuse)
故障後の分析により、競合他社製品には熱疲労による損傷が確認され、LittelfuseのIXYS半導体技術、ダイレクトボンディング技術、および熱管理の有効性が実証されました。この実環境での検証により、Littelfuseの統合的な4本柱のアプローチが、測定可能な信頼性を大幅に向上させることが証明されました。この結果、SRP1シリーズは、cЯUus、CE、およびRoHSの準拠基準を満たしながら、重要な産業用アプリケーションに最適な選択肢となっています。
まとめ
LittelfuseのSRP1シリーズ SSRは、産業用SSRの故障につながる4つの技術的課題に対応しています。用途に合わせたスイッチングタイプにより電磁干渉を無くし、保守的な安全マージンによりサイズ不足による故障を防止しています。統合された過電圧保護は電気的過渡現象に対応し、高度な熱管理により寿命が延長されます。実環境での試験により、競合他社の製品が20万サイクル以下で故障するのに対し、75万サイクルを達成する優れた性能が実証されました。この技術的アプローチにより、取り付けから長年にわたる過酷な産業用途まで、信頼性の高い動作が保証されます。
免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。