エレクトロニクスにおけるパルス幅変調の役割

著者 Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

パルス幅変調(PWM)とは、電気信号を一定の周波数で高速にオン/オフすることで、電気信号の実効出力を調整する電力制御技術です。全サイクル期間に対する「オン」時間の比率を調整することにより、デジタル信号源は変化するアナログ電圧レベルを再現し、それによって負荷に供給される平均エネルギーを制御することができます。

より広義には、変調とは、電気波形に情報を付加または符号化して、回路やシステムの動作に影響を与えることを指します。実用的な電子機器においては、信号を成形してデータを送信したり、デバイスに到達する電圧や電流の量を管理したりすることを意味します。この原理は、モータ駆動、調光可能な照明、オーディオシステム、パワーコンバータやバッテリ充電回路などに広く応用されています。

信号として認識できる大きさや周波数を操作するための主要な手法として、PWM、振幅変調(AM)、周波数変調(FM)がありますが、本記事では特にPWMに焦点を当てて説明します。

PWMの基本 - デューティサイクルおよびスイッチング周波数

前述の通り、PWMは負荷に供給される実効電圧と電流を調整することによって波形を成形します。これは、スイッチングデバイス(通常はトランジスタ)をその完全オン状態と完全オフ状態の間で高速駆動することによって実現できます。スイッチが各状態を維持する時間を変化させることで、システムはオン区間とオフ区間の相対的な持続時間によって情報を符号化します。

実用的な観点から、PWMは各スイッチングサイクル中にデバイスが全供給電圧を受ける時間を変えることによって、デバイスに供給される正味の電力を制限します。「オン時間」を長くすると平均出力電圧は高くなり、短くすると負荷が感知する実効レベルは低くなります。この動作を特徴付ける主なパラメータは、デューティサイクルとスイッチング周波数の2つです。

デューティサイクルは、信号がアクティブ(ハイ)状態にある時間が、波形周期全体に占める割合を示します。通常、パーセンテージ(%)で示され、各周期のうち出力がオン状態のままである時間を示します。たとえば、デジタル波形が3ミリ秒間ハイレベル、1ミリ秒間ローレベルの場合、総周期は4ミリ秒となり、75%のデューティサイクルとなり、それに対応するスイッチング周波数は250Hzとなります。

デューティサイクルは、各パルスのオン状態の持続時間を直接定義するため、これを変更することにより、実際の電源電圧を変更することなく、オン時間とオフ時間の比率を調整し、負荷に供給される有効電力の制御が可能になります。多くのシステムでは、電圧と周波数は固定パラメータであるため、デューティサイクルだけが調整可能な制御変数となります。PWM駆動の過熱素子などのアプリケーションでは、デューティサイクルを監視することで、システムが意図した電力レベルを供給しているかどうかを確実に確認する指標としても機能します。

スイッチング周波数とは、特定の時間内にイベントが繰り返される回数を表します。この文脈では、PWM信号を駆動するスイッチングデバイスが1秒間に実行するオン/オフの切り替え回数を指します。このレートはヘルツ(Hz)の単位で測定され、パワー段が動作周期全体をどれだけ速く繰り返すかを示します。

負荷を設計通りに確実に動作させるためには、適切なPWMスイッチング周波数の選択が極めて重要です。特定のアプリケーションに対して周波数を極端に高く設定した場合、リレーや特定のアクチュエータなどの機械部品が、この高速変化に追従できず、故障を早める可能性があります。逆に、スイッチング周波数が低すぎると、制御対象デバイスにおいて、可聴ノイズ、振動、不安定性などの望ましくない影響が生じる可能性があります。たとえば、電気モータの駆動には比較的低い周波数でも問題ありませんが、LEDのようなソリッドステート負荷では、スムーズでちらつきのない動作を実現するために、より高いスイッチング速度が必要になることが多々あります。

PWMの利点および欠点

PWMの主な利点は、その卓越した効率性です。これは主に、スイッチングデバイスの消費電力が非常に少ないことに起因しています。スイッチがオフのときは電流はほとんど流れず、完全にオンの時はデバイス両端の電圧降下が最小限に抑えられます。これにより、リニア制御方式と比較して導通損失とスイッチング損失が大幅に低減されます。PWMのその他の利点としては以下の通りです。

  • 完全オン/完全オフ動作による、リニアレギュレータよりも低い熱放散
  • 制御信号が本質的にオン/オフのバイナリ信号であるため、デジタルロジックとのシームレスな統合が可能
  • モータ、照明、パワーコンバータを制御する際の全体的なエネルギー効率の向上
  • デューティサイクルを調整するだけで、有効電圧または電流を精密に制御可能
  • 回路の簡素化による、アナログ部品やフィードバックループの削減
  • 電源装置からアクチュエータまで、多くの電子システムに幅広く適用可能

PWMは汎用性が高く効率的な技術ですが、いくつかの技術的課題もあります。主な欠点として以下のようなものがあります。

  • 非常に高い動作周波数におけるスイッチング損失の増加
  • 電圧オーバーシュートや過渡現象の発生の可能性
  • フィルタリングを必要とする電磁干渉(EMI)や高調波の発生
  • スイッチング素子やレイアウトの考慮がより厳しくなるハイパワーシステムにおける設計の複雑化

実際のスイッチング周波数およびデューティサイクル

PWM動作はデューティサイクルとスイッチング周波数の両方で定義されるため、対象負荷の電気的および機械的特性に合わせて各パラメータを選択する必要があります。以下に示す製品アプリケーション例(いずれもSame Skyのサポート対象)は、デバイスの種類によってこれらの値が通常どのように異なるかを示しています。以下の電子部品に関する推奨事項は以下の通りです。

  • ファン:ほとんどの冷却ファンは、20kHz~25kHzの範囲のPWM周波数と0%~100%のデューティサイクル範囲を組み合わせることで、完全に停止した状態から最大風量まで速度を調節するのに最適に動作します。より高いスイッチングレートは、可聴域のうなり音を低減し、よりスムーズな回転を生み出します。メーカーは通常、適切な起動動作、速度安定性、および音響特性を確保するために、推奨されるPWMパラメータを指定しています。Same Skyは、幅広いACおよびDCファンのハードウェアを取り揃えています。
  • ブザー:圧電ブザーや磁気式ブザーの場合、PWM周波数は通常1kHz~10kHzの範囲で指定され、人間の可聴周波数(20Hz~20kHz)に適合します。デューティサイクルを変更することで音量を調整できますが、50%のデューティサイクルでは通常、歪みが最小限で強力な出力が得られます。多くのブザーは狭い共振周波数に調整されているため、データシートを参照することが不可欠です。Same Skyでは、オーディオブザーを幅広く取り揃えています。

約15%のデューティサイクルで駆動されるブザーが、50%で動作するブザーよりも明らかに低音量になるという画像図1:約15%のデューティサイクルで駆動するブザーは、同じ周波数であっても50%で駆動させる場合と比べて、明らかに低音量になります。(画像提供:Same Sky)

  • 超音波センサ:超音波トランスデューサは一般的に20kHz~400kHzの範囲のPWM周波数に依存しており、クリーンで対称的な超音波バーストを生成するために50%のデューティーサイクルが一般的に使用されています。正確な値はセンサ設計に大きく依存するため、メーカーのガイドラインを常に遵守してください。Same Skyでは、超音波センシングコンポーネントの包括的な製品ラインアップを提供しています。

     

  • ペルチェデバイス:PWMを使用して熱電モジュールを制御する場合、通常300Hz~3kHzの間のスイッチング周波数が推奨されています。デューティサイクルの調整により、冷却または加熱の出力が決定され、正確な温度調節が可能になります。繰り返しになりますが、モジュールの長期的な信頼性を実現するには、データシートの推奨事項が不可欠です。Same Skyでは、シングルステージタイプ、マルチステージ(多段)タイプ、統合冷却アセンブリなど、幅広いペルチェデバイスを提供しています。

まとめ

変調とは、制御された信号成形によって、デバイスまたはシステムの動作を変更または制御することを指します。特にPWMは、多くの電子アプリケーションにおいて電力供給を調整するための非常に効率的な技術です。デジタル波形のデューティサイクルを変化させることで、PWMは低消費電力を維持しながらアナログ式と同様の精密な制御を実現します。モータ駆動から照明、センシング、熱管理システムに至るまで、あらゆる分野において適した手法となっています。

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。

著者について

Image of Nick Grillone

Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

Nick Grillone brings over 10 years of customer support experience to the Same Sky's Applications Engineering team. His technical and application expertise is particularly focused on our diverse range of audio components, such as microphones and speakers, as well as our sensor technology offering. In his spare time, Nick enjoys all things outdoors with his partner and his dog, including backpacking, camping, cycling, and paddleboarding.