ポゴピンコネクタの基本

著者 Jeff Smootは、Same Skyでアプリケーションエンジニアリングおよびモーションコントロール担当副社長を務めています。

ポゴピンは、接点を通じて信頼性の高い電気的接続を確保するため、電子システムで広く利用されている小型のスプリング式コネクタです。構造的には、円筒形のバレルにスプリングが内蔵されており、ピンが圧縮されて安定した接触圧を維持できるようになっています。このデザインは、従来のポゴスティックに視覚的に似ていることから、この名前が付けられました。

興味深いことに、オリジナルのポゴスティックはMax PohligとErnst Gottschallという2人の人物が、それぞれの名字の最初の2文字を組み合わせて商品名を考案したのが始まりです。しかし、その動作や名前が似ているという点を除けば、ポゴスティックとポゴピンの機能的、デザイン的な関係はそれだけです。この記事では、ポゴピンの利点、一般的なスタイル、設計上の考慮事項など、ポゴピンについて詳しく説明します。

ポゴピンの基本

1970年代初頭にベル研究所で初めて開発されたポゴピンは、当初はその高い精度、小型化、再現性の高い電気的接続の適正から、半導体試験装置用に設計されました。その後、機械的安定性、電流処理能力、小型化の設計の進歩に伴い、業界におけるその役割は大幅に拡大しました。このような改良により、ポゴピンは民生用電子機器、産業用システム、医療機器など幅広い用途に十分対応できる汎用性を備えるようになりました。

各ポゴピンは、バレル、プランジャ、内部コイルスプリングの3つの主要部品で構成されています。代表的な材料は真鍮または銅合金で、耐久性と耐食性のためにニッケルコーティングが施されています。より低い接触抵抗が要求される用途には、金やその他の貴金属メッキが施されることが多いです。高密度な治具では、ポゴピンは、頻繁に着脱が行われる回路基板上やコネクタ内に複数の接触ポイントを作る必要があるため、近接して配置されます。この高密度の構成により、多くの最新の電子機器用途で重要な、繰り返しの使用に耐える効率的で信頼性の高い接続が可能になります。

代表的なポゴピンの基本構成部品の画像図1:代表的なポゴピンの基本部品。(画像提供:Same Sky)

ポゴピンは、コスト面の利点に加え、デバイスの性能と寿命を向上させる以下のような数多くの技術的利点をもたらします。

  • スペースおよび高さ効率ポゴピンは、貴重な基板スペースを節約し、アセンブリの高さを低減するため、コンパクトな設計に最適です。
  • 耐久性および耐衝撃性数多くの嵌合サイクルに耐えるように設計されており、機械的衝撃や振動にも強くなっています。
  • コンタクトストロークの拡大:ポゴピンは、高いコンタクトストロークにより、熱伸縮に対応し、安定した接続を維持します。
  • 精密なアセンブリ機械実装より、正確な配置が可能になり、安定した信頼性の高い接続を実現します。
  • 自動アライメントポゴピンは相手側のレセプタクルと自動的に位置合わせされるので、アセンブリ工程が簡素化され、信頼性が向上します。
  • 一定の接触圧力スプリング機構により一定の圧力が維持され、さまざまな条件下でも接続が失われることがありません。
  • 適応性のある設計ポゴピンはさまざまな基板構成に合わせてカスタマイズでき、多様な製造要件に対応します。

ポゴピンは、さまざまな長さ、直径、材料、動作力、定格電流、パッドレイアウト、プランジャスタイルなど、幅広い仕様で利用できます。この適応性により、過酷な産業環境から日常的な民生用電子機器まで、幅広い用途に適しています。

ポゴピンタイプと実装スタイル

前述の通り、特定の用途要件、ライフサイクル要件、およびカスタマイズオプションに合わせて調整された数多くのタイプのポゴピン接続ソリューションがあります。ここでは、技術者が電気的、機械的、環境的ニーズに基づいて設計を最適化できるようにする、より一般的に使用されているポゴピンの機能をいくつか紹介します。

  • 大電流通常2~8アンペアの電流を扱うように設計されているが、要求の厳しい用途にはより高い定格も利用可能
  • 高周波高速用途に適しており、最大10Gbpsのデータレートをサポート可能
  • 防水防水および防湿用のシーリング機構を内蔵し、水や湿気の侵入を防止。屋外や過酷な環境での使用に最適
  • 磁気磁力を利用して、安全な分極接続を確立、維持
  • 低スプリング力:接点にかかる力を最小限に抑えるため、バネの張力を抑えた設計で、繊細な接続に最適
  • ローラーボールコンタクト接点端にボールを採用し、接点間の移動があっても継続的な信号を維持
  • ネジ付きプランジャまたはバレルのどちらか一方にネジ付き設計を採用し、基板やデバイスに確実に固定可能
  • はんだカップピンの裏側に小さなハンダカップが付いているため、ケーブルの取り付けが容易
  • ダブルエンド両端にバネ式接点があり、どちら側でも接続可能
  • 垂直またはフラットボトム回路基板から垂直に伸びるため、基板間の接続が効率的に実施可能
  • 直角(水平)回路基板に対して90°の角度で構成され、デバイスの水平実装をサポート
  • フローティング片側の端に標準スプリングコンタクト、もう片方にカーブ状コンタクトを備え、過圧縮を防止しながら、両端を接続に使用可能

ダブルエンドと直角ポゴピンの例図2:ダブルエンドと直角ポゴピンの例(画像提供:Same Sky)

ポゴピンは一般的に個々の部品として供給されるため、特定の基板や治具の用途に合わせてカスタマイズすることが可能です。この柔軟性により、精密な接続要件を満たすように設計されたカスタム相互接続ソリューションに不可欠なものとなっています。しかし、場合によっては、絶縁ハウジングにポゴピンを収めた既製のコネクタアレイが入手可能な場合もあり、多くの場合、取り付けハードウェアが付属しているため、設計要件に合致していれば、アセンブリ工程を簡素化できます。

カスタム基板や治具のアセンブリの場合、さまざまな用途に適した以下のようなさまざまな挿入および取り付けオプションがあります。

  • 挿入タイプポゴピンは、圧入、スウェージング、圧着、はんだ付け、さらにははんだレスのオプションなど、いくつかの方法で挿入することができ、それぞれ用途の機械的および電気的要件に応じて独自の利点を提供します。
  • 実装技術実装形態には、面実装、スルーホール、ワイヤマウント、フリーハンギングスタイルがあり、さまざまな基板設計や相互接続のセットアップに対応するオプションを提供します。

一般的なポゴピンオプションの画像図3:一般的なポゴピンのオプション(画像提供:Same Sky)

レセプタクルまたはターゲット

電気コネクタの主な機能は、2つ以上のコンポーネントを結合または嵌合することです。従来のコネクタでは、これには通常、両端に互換性のあるフィクスチャが必要でした。しかし、ポゴピンは、レセプタクルやソケットとの嵌合だけでなく、回路基板上の特定のターゲットポイントに直接接触することによって接続を確立できるため、より汎用性が高くなっています。

これらのターゲットには、指定されたコンポーネント、基板上のメッキされたコンタクトエリア、または集積回路のテスト用に特別に設計されたカスタムチップレセプタクルが含まれます。ターゲットの役割は、ポゴピンが接触できる信頼性の高い電気的接続点を提供し、接続が意図的に解除されるまで安定した状態を保つことです。

最終的な設計の考慮事項

理想的なポゴピンを選ぶために、最後に留意すべき重要な点をいくつか以下に示します。

  • サイズとフォーマット:空間的な制約と機械的な適合性に基づいて、リードのサイズ、ピンの直径、形式(円形、正方形、長方形など)を明確にします。
  • コンタクト材料:真鍮、銅、ニッケル、青銅などの素材から、導電性、耐久性、デザイン上の他の素材との互換性などを考慮して選択します。
  • コンタクトメッキ:金、銀、ニッケル、パラジウム、亜鉛、錫、鉛など、必要な接触抵抗、耐腐食性、耐久性に基づいてメッキ材料を選択します。
  • 電気的指標:接触抵抗と定格電流を評価し、ポゴピンが過度の損失や発熱なしに必要な電気負荷を処理できるようにします。
  • 動作プランジャサイズ、動作高さ(最適なプランジャストロークのため)、および寸法公差を指定し、アプリケーション内での信頼性の高い接触と圧縮を確保します。
  • 物理的指標:接触に必要な初期動作力と、それを維持するための中圧縮動作力を考慮し、ピンの力が設計の機械的および耐久的ニーズに合致するようにします。
  • 環境要因:過度な温度、衝撃、振動、腐食性雰囲気、湿気にさらされる可能性を考慮します。過酷な環境用に設計されたポゴピンを選ぶことで、悪条件下でも長寿命と性能を確保できます。

一般的にポゴピンの回路図に記載されている圧縮および推奨動作高さの画像図4:ポゴピンの回路図に記載されている最大圧縮と最小圧縮、および推奨動作高さ(画像提供:Same Sky)

まとめ

ポゴピンは、その単純かつ堅牢な設計により、さまざまなデバイスに信頼できる安定した電気的接続を提供します。このシンプルさにより、ポゴピンは何千回もの着脱サイクルに耐えることができ、高頻度の使用用途において非常に優れた耐久性を発揮します。また、バネ仕掛けの機構が接続時のわずかなズレを補正し、わずかな位置ズレでも安定した性能を発揮します。さらに、ポゴピンはコスト効率が高く、スペース効率に優れているため、小型化、信頼性、予算が重要な現代の多くの電子アプリケーションにおいて、最適な接続ソリューションとなっています。DigiKeyで入手可能なSame Skyのポゴピンコネクタセレクションをご覧ください。

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。

著者について

Image of Jeff Smoot

Jeff Smootは、Same Skyでアプリケーションエンジニアリングおよびモーションコントロール担当副社長を務めています。

Same SkyのJeff Smootによって提供された記事です。