高インピーダンス地絡の検出:標準的なGFDIの限界とアクティブ診断ソリューション
DigiKeyの北米担当編集者の提供
2026-03-18
太陽光発電の運用・保守(O&M)において、インバータの状態インジケータは、システムの健全性を示す主要な指標です。しかし、正常な運転状態は、必ずしも障害のないシステムを示しているわけではありません。標準的なインバータ地絡検出遮断(GFDI)装置には、誤動作を防ぐように設計された検出閾値があります。その結果、これらの閾値を下回るリーク電流は検出されない可能性があります。
こうした電流はシャットダウンのトリガとしては不十分であることが多いものの、長期的な絶縁劣化や機器の損傷を引き起こす可能性があります。この記事では、標準的なGFDIの技術的限界、高インピーダンス故障の物理特性、1500Vアレイにおける障害検出の実際的課題についてご紹介します。侵襲的なトラブルシューティングから非接触のアクティブ診断への移行について考察し、信号注入技術がどのように隠れた障害を特定し、運用効率と資産の寿命を向上させるかについて解説します。
標準的なGFDIの限界
標準的な地絡保護は通常、ヒューズベースの検出(トランスベースのセントラルインバータで一般的)または残留電流検出器(RCD)(トランスレスストリングインバータで一般的)の2つの方法のいずれかを採用しています。
どちらのシステムも、最小電流閾値に基づいて機能します。ヒューズベースのシステムは通常、回路を開くために1A以上の故障電流を必要とします。RCDは一般に感度が高く、多くの場合、検出閾値は300mA程度です。しかし、絶縁破壊の進行、水分の侵入、配線の摩耗によって引き起こされる障害は、多くの場合、これらのレベル(たとえば、50mAから100mA)をはるかに下回るリーク電流の高インピーダンス接続として始まります。
電気的には、このリーク電流はトリップ閾値を下回っており、インバータによって通常の動作時リーク電流として扱われます。しかし物理的には、電流が表面を伝わり熱を発生させるため、炭化やさらなる絶縁損傷につながります。
朝露などの環境要因により、一時的に障害箇所の抵抗が低下し、電流が流れることがあります。水分が蒸発すると抵抗が増加し、パッシブモニタリングでは障害を検出できなくなります。導体への物理的損傷は残り、熱サイクルのたびに悪化する可能性があります。
検出されない障害のリスク
フローティングまたは高インピーダンス接地システムにおける単一地絡は、障害がある導体の電位をグランドにロックします。システムは動作を継続するかもしれませんが、この状態は、第2の障害が発生した場合に電流のリターンパスを形成します。
反対極性の導体上で第2の地絡が発生した場合、電流はインバータの負荷およびGFDI保護機構をバイパスする可能性があります。これにより、アレイのラッキングやコンジットを通してDC短絡が発生します。
従来のトラブルシューティング手法の限界
地絡が疑われる場合、標準的なトラブルシューティング手順では、ストリングを絶縁することがよくあります。技術者はコンバイナボックスで電圧を測定し、物理的にストリングを順次取り外して障害箇所を特定します。
1500Vのシステムでは、このプロセスに特定のリスクが生じます。MC4コネクタの嵌合と嵌合解除を繰り返すと、シールや接点が劣化し、水分が入ったり抵抗が増加したりする可能性があります。さらに、対地電圧法では、技術者が手動で計算を行い、障害位置を推定する必要があります。
さらに、デジタルマルチメータ(DMM)や絶縁抵抗計(IRT)のようなパッシブツールは、この状況下で運用上の限界があります。DMMは電圧の存在を特定しますが、リーク箇所を特定することはできません。IRTは正確な絶縁特性評価を提供しますが、システムを非通電にし、回路を絶縁する必要があるため、セットアップ時間が長くなります。
断続的な障害は、パッシブツールにとって特有の課題となります。湿潤な状態で発生した障害は、技術者が到着するまでに乾燥し、正常な電圧と抵抗値を示すことがあります。パッシブツールでは、試験時に電気的にアクティブでない障害を特定することはできません。表1は、これらの標準的な試験方法と高度な地絡位置特定方法を並べて比較したものです。
|
表1:従来の試験方法では、断続的な障害や高インピーダンス故障を効果的に特定できないことが多い理由を示しています。(画像提供:Fluke)
Fluke GFL-1500によるアクティブ診断
Fluke ElectronicsのGFL-1500ソーラー地絡検出器は、ユーティリティスケールおよび商業PVシステム向けに設計された包括的なトラブルシューティングソリューションです。図1に示すように、このキットには3つの重要なコンポーネントが含まれています。追跡可能な信号を注入するためのトランスミッタ、ケーブル経路に沿った障害をピンポイントで特定するためのレシーバ、そして導線を取り外すことなく障害のあるストリングを特定するための信号追跡クランプです。
図1:FlukeのGFL-1500ソーラー地絡検出器には、トランスミッタ、レシーバ、信号追跡クランプが含まれており、エンドツーエンドで地絡位置を特定できます。(画像提供:Fluke)
標準的なGFDIやパッシブツールが見逃す可能性のある高インピーダンス故障を検出するために、技術者はアクティブ診断を使用することができます。この方法では、システムに信号を注入して障害経路を追跡します。FlukeのFL-1500ソーラー地絡検出器は、このアプローチを採用しています。
GFL-1500は、FaultTrack™テクノロジーを使用して、変調された周波数信号をDCシステムに注入します。障害の追跡には6.25kHz、開回路の検出には32.764kHzで動作します。これらの周波数は信号を明瞭に保ち、一般的に信号の明瞭度が低下する電気的ノイズの多い環境でも正確な検出を保証します。
通電状態での追跡中に信号強度を確保しつつ安全性を維持するため、トランスミッタは選択されたモードに基づいて出力電流を調整します。アレイHIGHモードでは30mA RMSを出力し、ユニットHIGHモードでは最大120mA RMSを出力可能です。さらに、トランスミッタはデュアル電源方式を採用しています。アレイ自身のDC電圧または内蔵バッテリを使用して動作できるため、ストリングが通電している場合でも、通電していない場合でも、一貫した信号注入を保証します。これにより、技術者は危険な電流レベルを発生させることなく、長距離にわたって障害を追跡することができます。
このデバイスは、物理的な絶縁を開始する前に障害の特性を分析する「Analyze」モードを備えています。トランスミッタをコンバイナボックスに接続すると、ツールはリーク電流抵抗と対地電圧を測定します。障害抵抗を特定の範囲(例:約<5kΩ、10kΩ、50kΩ、>1MΩ)に分類し、インバータで検出されていないインピーダンスの重大度を技術者が視覚化できるようにします。図2は、トランスミッタのディスプレイに表示される診断結果の例を示しています。
図2:このデバイスは障害抵抗を分類し(例:<5kΩ)、対地電圧を測定するため、技術者は追跡前に障害の特性を把握することができます。(画像提供:Fluke)
過酷な現場環境向けに構築されたトランスミッタとレシーバは、IP54の防塵・防滴性能を備え、-20°C~+50°Cの温度範囲で動作します。付属の信号クランプは、ジョー開口部が61mm(2.4インチ)で、500MCM電源ケーブルのような太い導体にも対応します。さらに、レシーバはアレイモードで最大4.75m(15.6フィート)の検出範囲を提供するため、技術者は安全な距離から頭上のラックや深いケーブルトレイのケーブルを追跡することができます。
非侵襲的信号追跡ワークフロー
GFL-1500は、高電圧コネクタを取り外すことなく障害位置を特定できます。一般的なワークフローは以下の通りです。
- 分析:技術者は、図3に示すように、GFL-1500トランスミッタをコンバイナボックスまたはインバータの正負のバスバーとグランド端子に接続します。「Analyze」機能により診断テストが実行され、地絡の存在を確認し、その抵抗値を測定します。
図3:GFL-1500の分析と信号注入のための配線を示しています。(画像提供:Fluke)
- 注入:技術者が信号の注入を開始します。GFL-1500はシステムを通してトーンを送信します。これは、通電されたシステム(最大1500V)で実行できます。
- 追跡:GFL-1500信号追跡クランプを使用して、技術者はホームランケーブルをスキャンします。クランプは、故障電流が流れている特定のストリングのトーンを検出するため、技術者は配線を取り外すことなく、並列ストリング間で障害のある回路を特定することができます。また、ハンドヘルドレシーバは追跡に使用できますが、明確な分岐を識別するために並列ストリングを分離する必要があるかもしれません。
図4:ヒューズを取り外さずにクランプを使用して複数の並列回路間のアクティブ障害経路を特定できます。(画像提供:Fluke)
- 特定:技術者は、レシーバを使用して、特定されたストリングに沿って信号を追跡します。正確な検出のためには、図5に示すように、デバイスを導体に対して垂直に向ける必要があります。信号強度は障害の位置を示し、障害の正確な箇所でトーンが停止または変化します。レシーバは、視覚的な信号強度バーと可変ピッチの音声の両方を提供するため、技術者は作業現場や頭上の危険物に目を向けながら、障害箇所を確認することができます。
図5:障害箇所をピンポイントで特定するには、信号検出を最大化するために、レシーバを配線経路に対して垂直に保持する必要があります。(画像提供:Fluke)
注意:接続を行う前に、Fluke 393 FCクランプメータのようなツールで電流レベルを確認するなど、標準的な安全手順に従う必要があります。
まとめ
インバータ状態インジケータは運用データを提供しますが、包括的な安全保証は提供しません。太陽光発電資産が老朽化し、1500Vシステムが標準になるにつれ、システムの安全性と寿命のために、高インピーダンス故障を特定することがますます重要になります。
Fluke GFL-1500のようなアクティブ診断ツールを採用することで、O&Mチームは、インバータ検出閾値を下回る障害を検出することができます。このアプローチは、侵襲的なトラブルシューティング方法への依存を減らし、ケーブル配線の完全性を維持し、未検出の地絡に関連するリスクを軽減します。
免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。