半導体製造における最新のセキュリティ課題と効果的な対策

著者 Hagiwara Solutions Co., Ltd.

はじめに:半導体製造においてマルウェア対策が不可欠な理由

半導体は、スマートフォンや自動車から産業機器に至るまで、無数の製品の心臓部にあたる戦略的資源です。世界的な半導体不足が続く中、地政学的緊張が高まる状況において、製造ラインの安定稼働を確保することは国家的な重要課題となっています。

しかしながら、多くの半導体製造環境では、エアギャップが維持されているか、スタンドアロンシステムに依存しているため、従来のクラウドベースのセキュリティソリューションを導入することは現実的ではありません。その結果、USBメモリやメンテナンス用PCを経由したマルウェア侵入のリスクが深刻かつ増大する脅威として浮き上がっています。

半導体製造環境の画像図1:クラウドベースのセキュリティソリューションを導入していない業界にとって、USBメモリ経由のマルウェア感染リスクは常に懸念されます。(画像提供:Hagiwara Solutions)

マルウェア感染による影響と経済的損失

マルウェアは企業に多大な損失を与える可能性があります。たとえば次のような事例があります。

  • 台湾 - TSMC(2018年):サプライチェーン経由のマルウェア感染により、生産ラインの一部が停止しました。被害総額は約2億5,000万米ドルと推定されています。(提供:Bloomberg
  • ドイツ - 製造業(2020年):相次ぐランサムウェア攻撃により複数の工場が操業停止に追い込まれ、1件あたりの平均損失額は1,700万ユーロと推定されています。(提供:Allianz Risk Barometer
  • 日本(2023年):IPA(情報処理推進機構)の報告書によると、製造業におけるサイバー犯罪は前年比約1.5倍に増加しました。(提供:IPA白書
  • 米国 - コロニアルパイプライン事件(2021年):重要インフラに対するランサムウェア攻撃により、全米規模で燃料供給が混乱しました。(提供:FBI
  • Statistaレポート(2025年):2025年のStatistaレポートによると、製造業は世界で最も頻繁に標的とされる業種にランクされ、2024年に報告されたサイバー攻撃全体の26%を製造業が占めました。(提供:Statista
業種 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
製造業 26.0% 25.7% 24.8% 23.2% 17.7% 8.0%
金融および保険 23.0% 18.2% 18.9% 22.4% 23.0% 17.0%
プロフェッショナル、ビジネスおよび消費者サービス 18.0% 15.4% 14.6% 12.7% 8.7% 10.0%
エネルギー 10.0% 11.1% 10.7% 8.2% 11.1% 6.0%
輸送関連 7.0% 4.3% 3.9% 4.0% 5.1% 13.0%
小売りおよび卸売り 6.0% 10.7% 8.7% 7.3% 10.2% 16.0%
ヘルスケア 5.0% 6.3% 5.8% 5.1% 6.6% 3.0%
官公庁 3.0% 4.3% 4.8% 2.8% 7.9% 8.0%
教育 1.0% 2.8% 7.3% 2.8% 4.0% 8.0%
メディアおよび通信 1.0% 1.2% 0.5% 2.5% 5.7% 10.0%

表1:世界各国企業におけるサイバー攻撃事件の分布(2019年~2024年、業種別)。(提供:Statista

表1は、2019年から2024年までの世界各国のさまざまな業種におけるサイバー攻撃事件の割合分布を示しています。2024年のデータによると以下の通りです。

  • 製造業が最も高い割合を占め、報告された事故全体の26%を占めました。
  • 金融および保険業が23%で続きました。
  • プロフェッショナル、ビジネス、消費者サービス業が18%で3位となりました。

特筆すべきは、製造業が着実な伸びを示している点です。2019年のわずか8%から、2024年には26%へと増加しています。この傾向は、デジタルトランスフォーメーションの加速とグローバルサプライチェーンの複雑化が進む中で、同業種が標的としてますます脆弱化していることを浮き彫りにしています。

製造業におけるマルウェア感染の増加の画像図2:製造業におけるマルウェア感染が増加しています。(画像提供:Hagiwara solutions)

半導体製造環境における特有のセキュリティ課題

オフラインシステムの存在

半導体製造装置は、外部ネットワークから切り離されて隔離された環境で動作することが多いのが一般的です。その結果、クラウドベースやインターネット接続のウイルス対策ソリューションは、一般的にこのような環境では適用不可能または使用できません。

メンテナンスおよびシステム更新時のリスク

外部業者が持ち込んだノートパソコンやUSBメモリがマルウェア感染源となった事例が数多く報告されています。スタンドアロンシステムは特に脆弱であり、検知の遅れが広範囲な影響のリスクを高めます。

SEMI規格に基づくセキュリティ要件

2022年、国際半導体製造装置材料協会(SEMI)は、装置メーカーと半導体工場の両方にマルウェア保護責任を義務付ける2つの重要規格SEMI E187とSEMI E188を発行しました。これらの規格は、半導体のサプライチェーン全体におけるマルウェアに対する強固な対策の必要性を強調しています。

SEMIとは

SEMIの概要および役割

国際半導体製造装置材料協会(SEMI)は、半導体および電子機器製造サプライチェーンを代表する世界的な業界団体です。国際的なSEMI規格の策定、SEMICONなどの世界的な展示会、統計調査、人材育成イニシアチブを通じて、SEMIは産業の進歩と技術革新を支援しています。

世界各地に支部を持つSEMIは、会員企業間の協力とベストプラクティスの共有を推進しています。近年、SEMI はサイバーレジリエンスを重視し、SEMI E187やE188といったサイバーセキュリティ規格の策定、SMCC(半導体製造サイバーセキュリティコンソーシアム)のような専門コミュニティの育成にも取り組んでいます。

目的と背景

SEMIは、半導体分野における業界横断的な課題、すなわち装置メーカー、材料サプライヤ、工場間の相互運用性、安全性、品質、調達標準化などに対処するために設立されました。その広範なグローバル会員ネットワークを活用し、SEMIは標準化、国際展示会、人材育成を通じて、サプライチェーン全体の効率性と透明性を高めています。

2018年以降、深刻化するサイバーセキュリティリスクに対応するため、SEMIはこの分野での取り組みを加速させています。これには、E187/E188などのサイバーセキュリティ関連規格の発行や、SMCCのような業界横断的なイニシアチブの形成が含まれています。

SEMIガイドラインの利点

  • グローバルな信頼性とコンプライアンス:企業は、品質、安全性、相互運用性に関する世界的に認知された基準への準拠を実証でき、国際市場における信頼性を強化できます。
  • ビジネスチャンスの拡大:多くの大手製造工場やOEMは、調達条件としてSEMI準拠を要求しています。これらの基準を満たすことで、入札や契約の適格性が向上します。
  • 機器統合の迅速化:共通仕様への準拠により、受入試験やシステム統合が円滑に進み、導入期間の短縮とエラーの最小化が図れます。
  • 長期的なコスト削減:仕様の不一致による再設計や改修のリスクを低減し、メンテナンスおよび運用コストを削減します。
  • 規制対応および監査準備の簡素化:安全、環境、サイバーセキュリティ基準への準拠により、規制当局の検査や監査への準備が容易になります。

SEMI E187およびE188の概要と重要性

SEMI E187(製造装置のサイバーセキュリティ仕様)

  • 目的:半導体製造装置出荷前のサイバーセキュリティの確保
  • 主な要件:
    • 出荷前のマルウェアスキャン
    • 脆弱性評価
    • 標準化されたセキュリティ設定
  • 背景:装置がマルウェアに感染した状態で顧客側に納入されることを防止し、下流工程への汚染リスクを最小限に抑えることを目的としています。

SEMI E188(マルウェアフリー装置統合仕様)

  • 目的:生産現場における装置の設置およびメンテナンス作業中のマルウェア感染を防止する
  • 主な要件:
    • メンテナンス作業前後のマルウェアチェックの義務化
    • すべての外部メディア(USBドライブなど)の全スキャン
    • トレーサビリティとアカウンタビリティを確保するための記録と報告
  • 背景:外部ベンダーやメンテナンス作業を通じてもたらされる脅威から製造工場の運営を保護するために設計されています。

重要である理由

半導体製造は24時間365日の稼動が求められ、わずか1時間のダウンタイムでも大きな損失につながります。これらのSEMI規格は、サイバーセキュリティ対策における最低限の基準を示しています。これらに準拠しない場合、運用リスクが増大するだけでなく、国際的なビジネス取引における信用失墜にもつながりかねません。

SEMI規格とVaccine USB3の整合性

Vaccine USB3(図3)は、Hagiwara Solutionsが提供するマルウェアスキャンツールであり、生産工場、研究所、医療機関などで一般的に見られるオフラインまたはスタンドアロンシステムでの使用を念頭に設計されています。対象システムに事前にソフトウェアをインストールしたり設定を変更したりすることなく、オンデマンドのマルウェアスキャンを実行できます。

Hagiwara SolutionsのVaccine USB3の画像図3:Hagiwara SolutionsのVaccine USB3は、事前のソフトウェアのインストールや設定変更を必要としないスタンドアロンのマルウェアスキャンツールです。(画像提供:Hagiwara Solutions)

この独自の機能により、Vaccine USB3は、特に表2に示す領域において、SEMI規格への準拠に直接貢献することができます。

規格 主な要件 Vaccine USB3による実施
SEMI E187 出荷前のマルウェアスキャンおよび脆弱性評価 出荷前にVaccine USB3によるオフラインスキャンを実施し、スキャンレポートを添付する
SEMI E188 運用および保守中にマルウェアのない状態を維持 メンテナンス前後にVaccine USB3でデバイスをスキャンして隔離し、追跡可能なレポートを保存

表2:Vaccine USB3がSEMI規格準拠に貢献する方法。

Vaccine USB3の主な機能とSEMI規格準拠への貢献

インストール不要

Vaccine USB3は、使用前にソフトウェアのインストールやシステム設定を一切必要としません。ユーザーは、デバイスを対象システムに接続し、USB本体に保存されている内蔵スキャンソフトウェアを起動するだけです。これにより、USBデバイスから直接マルウェアの検出、隔離、および除去が可能となります。

スキャン結果は、デバイス上の以下のようなLEDシステムに表示されます(図4)。

  • 赤色LED:感染を検出
  • 青色LED:マルウェア感染なし

感染したUSBと感染していないUSBのLED表示の画像図4:青色LEDはマルウェアに感染していないことを示し、赤色LEDはマルウェアに感染したことを示します。(画像提供:Hagiwara Solutions)

ネットワーク接続が不要なため、完全なオフライン環境においても、必要に応じて本ツールを操作することが可能です。これにより、セキュリティ上の理由から外部ネットワークから物理的に切り離されている半導体製造工場や重要インフラ施設での使用に最適です。

柔軟なライセンスモデル

Vaccine USB3の1台で、複数のエンドポイントにおけるマルウェアスキャンを実行できます。これにより、多数のオフラインやスタンドアロンデバイスを管理する組織にとって、費用対効果の高いソリューションとなります。

高精度かつ高速なスキャン

インターネット接続可能なPCに接続することで、最新のマルウェア定義をVaccine USB3に事前ロードすることができます。更新された定義を使用することで、既知および未知のマルウェアを正確に検出することができます。スキャン効率を高めるため、ユーザーは以下のような各種モードを設定できます。

  • 差分スキャン機能(変更、追加があったファイルのみスキャン)
  • タイマースキャン機能
  • スキャン対象の選定および設定機能

これらの柔軟なスキャンオプションにより、現場特有の運用要件に合わせたツールの適応が可能です。

ロギング機能

スキャン結果は自動的にログファイルとしてVaccine USB3デバイスに保存されます。さらに、本ツールはスキャン対象システムから、ハードウェア構成やインストール済みソフトウェアなどの資産情報を記録することができます。このデュアルロギング機能により、スタンドアロンシステムの基本的な資産管理を行うことができます。これはオフライン環境では管理が困難な領域です。

レポート機能:SEMI規格への準拠を強力にサポート

自動生成:

スキャンが完了後、Vaccine USB3は検査結果をまとめたレポートを自動的に作成します。

レポート内容:

  • スキャン日時
  • ターゲットシステム情報(ホスト名、OSバージョンなど)
  • 検出されたマルウェアの詳細(名前、種類、処理結果)
  • 使用したマルウェア定義ファイルのバージョン
  • スキャン結果の概要(安全/要対応)

形式:

レポートはPDF形式やその他の印刷可能なファイル形式で保存可能であり、柔軟な文書化が可能です。

SEMI規格との関連性:

  • SEMI E187:出荷前検査の証明としてレポートを添付でき、顧客や規制監査機関に対する説明責任をサポートします。
  • SEMI E188:メンテナンス記録としてレポートをアーカイブでき、工場環境における内部監査やサイバーセキュリティ評価に有用です。

利点:

  • 合理化されたトレーサビリティ管理(紙媒体とデジタル形式の両方をサポート)
  • 顧客および監査機関に対する説明責任の強化
  • 事業者間の情報共有の容易化
  • レポート提出を義務付けることで、ベンダー契約におけるセキュリティ要件の標準化を実現

Vaccine USB3マルウェア診断レポートのサンプル(図5)

Vaccine USB3マルウェア診断レポートの画像(クリックして拡大)図5:Vaccine USB3マルウェア診断レポートの例。(画像提供:Hagiwara Solutions)

導入のメリット:装置メーカーおよび製造工場からの視点

機器メーカー

  • 出荷前検査においてSEMI E187要件を満たし、顧客の信頼を向上
  • 納品後の問題を削減し、サポートおよび保証コスト削減を実現
  • 国際基準への準拠を実証することで、国際市場における競争力を強化

半導体製造工場

  • メンテナンス作業中の感染リスクを最小限に抑制
  • SEMI E188に準拠した運用フレームワークを確立
  • マルウェアによる生産ライン停止の可能性低減
  • ベンダー契約へのレポート提出条項の組み込みによるセキュリティ要件の標準化

結論と導入に関する推奨事項

半導体製造環境におけるマルウェア対策は、もはや任意の選択肢ではなく、必須条件となっています。Vaccine USB3は、オフライン環境でもすぐに使用できる、インストール不要の実用的なソリューションを提供すると同時に、SEMI E187およびE188規格への準拠もサポートしています。

機器メーカーと半導体製造工場双方にとって、Vaccine USB3はサイバーセキュリティリスクを低減する費用対効果の高い導入障壁の低いツールとして、わずか1台からの導入が可能です。導入は簡単で、既存のインフラを変更する必要はありません。今こそ、サイバーセキュリティ対策への備えに向けて積極的な一歩を踏み出す時です。事故が起こる前に、万全の備えをしましょう。

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。

著者について

Hagiwara Solutions Co., Ltd.

Hagiwara Solutions Co., Ltd. is a leading Japanese provider of industrial-grade storage and embedded computing products. As a member of the ELECOM Group, we offer SSDs, SLC SD cards, secure USB devices, and industrial PCs designed for reliability and long-term availability. Our products are widely used in factory automation, medical equipment, and infrastructure systems. With in-house firmware development and strict quality control, we deliver highly durable solutions tailored for mission-critical applications.