エッジコンピューティング導入におけるウォールマウントラックエンクロージャのフレームワーク
DigiKeyの北米担当編集者の提供
2026-01-07
データ処理をソースに近づけるエッジコンピューティング戦略では、従来とは異なる環境に必要不可欠なIT機器を配置する必要があります。小売店の倉庫、教室、工場現場といったこれらの設置場所は、従来のデータセンターのような専用のフロアスペース、物理的なセキュリティ、空調管理された環境が不足していることが多く、主要な課題となります。
こうした制約により、物理的な設置を担当する専門家にとって標準的な仕様基準では不十分です。この記事の主な目的は、まさにこの課題に対する技術的フレームワークを提供することです。小規模で管理されていない区域において、保守性、物理的セキュリティ、スペースフットプリントを優先した技術仕様フレームワークについて説明します。
非従来型IT導入環境における中核的課題
エッジの導入には、データセンター建設時に直面する問題とは異なる、主に3種類の問題があります。
- 利用可能なフロアスペースの不在:このような環境で最も直接的な制約は、専用のフロアスペースがないことです。たいていの場合、垂直方向のスペースしか利用できません。その結果、機器を収納する手段として、従来の床置きラックに代わるウォールマウントソリューションが貴重な選択肢となります。
- 管理されていない物理的セキュリティ:データセンターは、アクセスが管理された安全な施設です。一方、エッジロケーションは、顧客、一般スタッフ、学生に開放されていることが多く、セキュリティ上のリスクがあります。このような環境では、オープンフレームラックは、ネットワークスイッチ、サーバ、無停電電源装置(UPS)システムが、不慮の事故や悪意のある改ざん、盗難に遭う可能性があるため、セキュリティ上の弱点となります。
- 管理されていない環境とアクセス:エッジロケーションでは、一貫したサービスアクセスと専用の冷却システムが不足しています。
- 環境:これらのIT設備には冷却システムが存在しません。そのため、埃、周囲の空気、温度変化が機器に影響を及ぼす可能性があります。エンクロージャ自体は、パッシブ換気によって熱負荷を管理できなければなりません。
- アクセス:ラックがこのように設置されていると、IT機器以外のものがメンテナンスの妨げとなり、作業が困難になる可能性があります。技術者が機器の背面へアクセスできない場合、メンテナンス時間が長くなり、総所有コスト(TCO)が増加します。
解決策としてのウォールマウントエンクロージャの役割
提案される解決策は、オープンフレームブラケットではなく、完全密閉型のロック付きキャビネットを使用することです。シンプルなウォールマウントブラケットでは、パッチパネルを固定することはできても、エッジの中核的課題を解決することはできません。セキュリティもなく、エアフロー管理も不十分で、ケーブルの整理も適切ではありません。
代わりに、特注のウォールマウントエンクロージャは、スタンドアロンのマイクロデータセンターとして機能します。それは頑丈なスチール製ユニットであり、1つのソリューションで3つの課題をすべて解決します。
- 機器は床から安全な壁に移される。
- 不正アクセスは、ロック付きスチール製ドアとサイドパネルにより防止される。
- 機器は埃や破片から保護され、エアフローは通気パネルで管理される。
したがって、このようなエンクロージャの選定は、単純なU高さ要件を超えた技術的判断が求められます。
エンクロージャ選定のための3つの仕様ポイント
導入が成功するかどうかは、適切な仕様を指定できるかどうかにかかっています。以下の3つの質問に答えることで、よくある高額な調達ミスを回避することができます。
- 奥行き:設置される最も奥行きのあるコンポーネント(例:サーバやUPS)の最大奥行きはどれくらいですか?
- セキュリティとアクセス:アクセス制御の要件は何でしょうか?誰のアクセスを制限する必要がありますか?設置後の機器メンテナンスは技術者がどのように行いますか?
- サイズと負荷:拡張スペースを含めた必要なUスペースの合計はどれくらいですか?全コンポーネントの総重量はどれくらいですか?
仕様ポイント1:コンポーネントの奥行き分析
調達におけるよくある誤りは、部品の奥行きをエンクロージャの内部仕様と照合しないことです。このミスは、選択したキャビネットに対して部品の奥行きが深すぎる場合、導入を妨げる可能性があります。まず、最も奥行きのあるコンポーネントを測定し、それに合うエンクロージャを選択する必要があります。
ウォールマウントエンクロージャは通常、奥行きによってグループ分けされています。
- スイッチ奥行き(浅型):パッチパネルや標準的なネットワークスイッチなど、奥行きの浅い機器向けに設計された、通常奥行き16.5インチのコンパクトなエンクロージャです。シンプルなネットワーク接続には、図1に示すEaton Tripp Lite SmartRack SRW6Uのような奥行きの浅いラックが適しています。
図1:代表的なスイッチ奥行き(浅型)エンクロージャであるSmartRack SRW6Uの分解図。(画像提供:Eaton)
- UPS奥行き(中程度):このグループの奥行きは20.5~24.5インチの範囲であり、多くの用途に実用的です。この追加スペースは、奥行きがより深いことが多い、ほとんどのラックマウント型UPSシステムや大型Power over Ethernetスイッチを収めるために必要です。U高さが同じ場合でも、この差は依然として重要です。たとえば、図2に示すSmartRack SRW18USはスイッチを多く配置する環境向けに20.5インチの奥行きを提供しますが、SmartRack SRW18USDPはUPSシステムに必要な追加スペースに対応するため24.5インチまで延長されています。
図2:SmartRack SRW18USウォールマウントエンクロージャの主要コンポーネントと特長。(画像提供:Eaton)
- サーバ奥行き(深型):多くのエッジ導入ではサーバを必要としませんが、このエンクロージャクラスはサーバを必要とする場合に利用できます。1Uサーバが必要な場合は、「サーバ奥行き」のエンクロージャが必要です。たとえば、SmartRack SRW12US33G(図3)は、最大奥行き32.5インチで、1Uサーバを収納できる数少ないウォールマウントソリューションの1つです。
図3:SmartRack SRW12US33Gウォールマウントエンクロージャのコンポーネントを示す分解図。(画像提供:Eaton)
仕様ポイント2:セキュリティ、可視性、サービスアクセスの分析
奥行きを確認した後、次に考慮すべき点は、機器のセキュリティ対策と保守方法です。
- 物理的セキュリティとコンプライアンス:公共エリアでは、エンクロージャが主要な物理的セキュリティ対策となります。この記事で取り上げるすべてのEaton Tripp Liteエンクロージャは、頑丈なスチール製で、ロック付きドアとサイドパネルを備えています。PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)のようなコンプライアンス基準の一環として、これは物理的な機器やメディアを保護する重要な機能です。
- 可視性と美観:頑丈なスチール製ドアは安全ですが、目視検査を妨げます。この目的のために、SmartRack SRW12USGのような「G」モデルは、飛散防止透明アクリルフロントウィンドウを備えています。図4は前面にアクリルウィンドウを備えたモデルを示しています。この設計により、ロック状態を維持しながら一目で状態を確認でき、可聴ファンノイズの低減にも寄与します。さらに、クリニックやモダンなオフィス環境などでは、美観も重要な要件となります。この場合、図5のSmartRack SRW6UWのようなモデルは、周囲にマッチする白色粉体塗装仕上げが施されています。
図4:目視検査用アクリル製フロントウィンドウを備えたSmartRack SRW12USG。(画像提供:Eaton)
図5:美観を重視した設置に最適な白色仕上げオプションのSmartRack SRW6UW。(画像提供:Eaton)
- サービスアクセスとTCO:TCOに影響を与える主な要因の1つは、メンテナンスの容易さです。SmartRack SRW12Uのような背面が固定されたエンクロージャは、当初は購入費用が安く済みますが、技術者がラックから機器を取り外さなければならないことが多いため、メンテナンスが困難になる可能性があります。わずかな追加費用で、SmartRack SRW12USやSRW18USDP(図6)のような背面ヒンジ付きキャビネットを選択することができます。これらのモデルではキャビネット本体全体を壁から離して開くことが可能で、背面パネルやケーブルへのアクセスが容易になります。この機能はメンテナンス時間に大きく影響する可能性があります。
図6:メンテナンス時間とTCOを削減可能なSmartRack SRW18USDP背面ヒンジ付きエンクロージャ。(画像提供:Eaton)
仕様ポイント3:U高さ、重量、耐荷重計算
奥行きとアクセス要件を確認した後、最後に総サイズと負荷を計算しなければなりません。
- U高さ:「U」は垂直方向のスペースを表す標準単位(1.75インチ)です。現在のすべての機器のU高さを計算する必要があります。将来の拡張とコンポーネント間のエアフロー向上のため、Uスペースを25~50%増やすことを推奨します。5Uの機器の場合、6Uラック(例:SRW6U)では拡張スペースが最小限となりますが、12Uラック(例:SRW12USG)では十分なスペースが確保できます。
- 重量と耐荷重:壁は、エンクロージャとその中に設置されるすべての機器の重量を安全に支えることができなければなりません。
- エンクロージャの耐荷重:ラックの定格耐荷重を確認してください。SRW6Uの定格耐荷重は200ポンドで、より大きなSRW18USDPの定格耐荷重は250ポンドです。
- 壁の強度:この能力は、壁の構造の質に依存します。標準的な壁スタッド配置の場合、これらのエンクロージャの取り付け穴はすべて16インチ間隔です。エンクロージャを安全に保つには、建物のスタッドまたは適切なコンクリート構造物にボルトで固定する必要があります。
まとめ
ITインフラをエッジロケーションに移行する際、セキュリティ、信頼性、保守性を犠牲にする必要はありません。組織が客観的で設備に焦点を当てた仕様策定手法を採用すれば、よくある導入ミスを回避できます。
この問題を解決するには、特注のウォールマウントエンクロージャが必要です。組織は前述の3つの仕様ポイント(まず、デバイスの奥行きを確認し、次にセキュリティとアクセス機能を評価し、最後にU高さと耐荷重を確認する)に従うことで、あらゆる場所に自信を持って安全にITインフラを導入できます。これらの手順により、通常と異なる空間を、安全で実用的なマイクロデータセンターへと変えることが可能です。
免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。