RF/IFおよびRFID

387 品目
おすすめのメーカー
Image of Taoglas Logo
Image of Silicon Labs Logo
Image of Laird Connectivity Logo
Image of adafruit logo
Image of Amphenol RF color logo
Image of Analog Devices color logo

RF/IFとRFIDについて


RF/IF(Radio Frequency and Intermediate Frequency:無線周波数/中間周波数)製品は、電磁波を利用した無線による情報伝達に使用されます。RFID(Radio Frequency Identification:電波による個体識別)は、一般的なRFアプリケーションの特定のサブセットであり、限られた量の情報を格納できる「タグ」と呼ばれる小型で安価なデバイスの使用を特徴としています。情報は、「リーダー」と呼ばれる専用デバイスを使用してワイヤレスで取得(して、場合によっては変更)することができます。タグは一般に対象追跡や品目追跡、在庫管理などの目的のために使用されています。このカテゴリに含まれる製品は、最終用途の完成品から、そのような完成品を組み立てるための部品レベルの製品や材料に至るまで、多岐にわたります。タグ