電源 - 外部/内部(オフボード)

88 品目
電源 - 外部/内部(オフボード) カテゴリ
おすすめのメーカー
Image of Acopian Logo
Image of Mean Well logo
Image of CUI Inc Logo
Image of TDK-Lambda color logo
Image of EXCELSYS Logo
Image of Vox Power color logo

電源 - 外部/内部(オフボード)について


「電源」という言葉は、あるソースから引き出された電気エネルギーを他の機器で使用できる形式に変換または適応させる機器のことを指します。一般的な例としては、 交流電源を電子機器で使用するために直流低電圧 に変換する機器があります。「オフボード」タイプの電源は、プリント回路基板に直接実装する以外の方法により、最終アプリケーションに取り付けられるように設計されています。電源はさらに、実行される電気変換のタイプ、物理的フォームファクタ、または製品が設計されている 特定用途や目的 など、主な特長によって分類されます。その他の最先端の電源製品については、 パワーソリューションとテクノロジーをご覧ください。